19.12.2023 10:56 | |
Beigetreten: 16.12.2022 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hi, Ich kommuniziere mit einer Hilscher CIFX Profinet Karte und diese unterstützt ausser "Rear record" - Implizit Read und "Write Record" - Implizit Write auch "Read Query Service". Ich habe das Beispiel "Implizites Lesen und Schreiben von PROFINET-Datensätzen mit S7-1500 CPUs" gefunden und auch ausprobiert, ist leider ohne Read Query Funktion. Diese Funktion sollte eine Kombination von Read und Write Funktion sein. Gibt es vielleicht irgendwo einen fertigen FB oder Beispiel von Siemens für diese Read Query Funktionalität? Anbei eine Seite von Hilscher Profinet IO-Device API Dokument. Danke Juraj DateianhangReadQueryService.pdf (72 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/20/2023 07:20:31Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf