22.12.2023 08:25 | |
Beigetreten: 25.01.2017 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ich verwende in einem PCS7 V91 SP2 - Projekt auch den WebServer. Der WebServer funktioniert auch, er verbindet sich mit den OS-Servern. Nun habe ich am WebServer den WebKonfigurator gestartet, damit dann auch die WebClients auf den WebServer zugreifen können. Bei der Ausführung vom WebKonfigurator kann ich jedoch keine IP-Adresse eingeben/auswählen, das Feld ist ausgegraut. Siehe auch Anhang. Kennt jemand die Ursache? Danke Hubert
DateianhangScreenShots WebServer_PCS7V91_Forum_221223.docx (82 Downloads) |
28.12.2023 14:00 | |
Beigetreten: 29.11.2006 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 42 Bewertung: (9)
|
Hallo, den genauen Grund weiß ich leider auch nicht. Aber vlt. checkst du noch einmal, dass du alle Schritte zur Projektierung des Web Server erledigt hast. Erst dann schließt du mit dem Web Configurator die Projektierung ab. Siehe Handbuch Kapitel 8 und 9. Besten Gruß |
Folgen Sie uns auf