08.02.2024 05:58 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 21.10.2024 Beiträge: 1624 Bewertung: (300) |
Hi, wenn ich mir das Handbuch so anschaue, sollte der Zähler eigentlich nur zurückgesetzt werden, wenn etwas an den dort genannten Parametern geändert wird, vielleicht ist das ja der Fall. Falls nein, können die Werte vor dem Laden auch irgendwo in der CPU gesichert werden, z.B. durch WRIT_DBL die Startwerte in einem Puffer DB überschreiben und im Anschluss mit dem Datensatz zurück zum EnergyMeter als Startwerte schreiben. SIMATIC S7-1200 SM 1238 Energy Meter 480VAC (6ES7238-5XA32-0XB0)Welche Eigenschaften müssen Sie in STEP 7 (TIA Portal) bei den Anweisungen "READ_DBL" und "WRIT_DBL" beachten, wenn Sie DBs mit optimierten Zugriff verwenden?-> Hinweis zur Datensicherung Viele Grüße sancruz |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 02/08/2024 05:59:10Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf