06.03.2024 09:44 | |
Beigetreten: 27.02.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (4) |
hier kann es an mehreren Stellen klemmen: die Hinweise aus den FAQs müssen umgesetzt werden ->> FAQ “Which DCOM settings must be checked for WinCC (V7 and Professional) with OPC DA if the connection between server and client does not work?” https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109768431 + FAQ “What are the requirements for operating OPC in connection with WinCC (V7 or Professional)?” https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109763316 diese Einstellungen müssen dann auch auf OPC Client Seite umgesetzt werden - so, wie es der OPC Client Hersteller entsprechend (hoffentlich) beschreibt es muss den gleichen User mit gleichem Login auf OPC Server und Client Seite geben FW Regel OPC Server am OS Server: hier wird per default nur der Zugriff aus dem Local Subnet gewährt - ist der OPC Client im gleichen Subnet? sonst FE Regeln anpassen die AD Regeln müssen zulassen, dass der Rechner außerhalb der Domain auf Rechner in der Domain zugreifen können, dass die DCOM Berechtigungen entsprechend angepasst werden können usw. -> typischerweise steht dem die IT Security im Weg - besser OPC UA verwenden |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 03/07/2024 12:16:12Textformatierung und Links optimiert |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf