07.05.2024 09:31 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 5876 Bewertung: (797)
|
Hallo Christian, der V20 hat intern einen PID-Regler den du zur Regelung von Prozessgrößen nutzen kannst. Neben Informationen in der Betriebsanleitung findest du unter folgendem Link auch einen FAQ dazu. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109483275 Die Analogeingänge können als Spannungs- oder Stromeingang parametriert werden. Die beigefügten technischen Daten der Analogeingänge findest du auch in der Betriebsanleitung. Mit der parametrierbaren Kennline/Skalierung der Analogeingänge könnte die Kennlinie eines temperaturabhängigen Widerstands nachgebildet werden und die Temperatur damit einlesen. Hier könnte auch die gewünschte Differenz berücksichtigt werden. |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf