02.07.2024 15:51 | |||||||||||
Beigetreten: 19.10.2022 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Sehr geehrte Damen und Herren, leider habe ich das gleiche Problem, dass ich nicht mehr auf die neue Logo Daten übertragen kann oder die Weboberfläche aufrufen kann. LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA2 Die Logo hat die Firmware 1.84.02 Ein Firmwareupdate war nicht möglich bzw. ich konnte keine aktuellere Version finden. Ich habe die Software Logo V8.3.1 im Einsatz sowie die LWE V1.1.1 Ich habe bereits die 2. Logo. Nie ist ein Zugriff möglich. Das Gerät wird beim Übertragen gefunden, dann kommt aber die Meldung: Kein Zugriff auf das Remote-Gerät möglich. Beim LWE kommt eine ähnliche Meldung. Das Gerät kann ich aber Pingen. Die Logo ist genauso eingestellt mit Subnet und Gateway wie meine alte Logo
Auf diese kann ich aber ohne Probleme über die LSC und auch über den Browser zugreifen. Die neue Logo wird über den Browser gefunden, jedoch kommt hier nur eine Hinweisseite für Lizenzen. Das Abschalten des Virenscanners brachte auch keine Besserung. Kein Zugriff. Über die SD-Karte konnte ich das Programm der alten Logo auf die neue aufspielen, ein Zugriff war aber weiterhin online nicht möglich. Wie geht es nun hier weiter? Es kann nicht sein, dass ich ein neues Produkt original verpackt kaufe und irgendwelche Klimmzüge machen muss, um es nutzen zu können! Danke für die Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||||||
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 07/03/2024 12:47:26Neue Überschrift nach Splitten |
|||||||||||
02.07.2024 16:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.10.2024 Beiträge: 34004 Bewertung: (4229)
|
Deine LOGO! (LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA2) ist die aktuelle LOGO! 8.4 und die Firmware (V1.84.02) ist die aktuelle Firmware. Aber damit LSC mit dieser LOGO! kommunizieren kann, benötigst du auf jeden Fall LSC V8.4. In der Geräteauswahl musst du dann LOGO! 8.4 auswählen. Das Upgrade auf LSC V8.4 kannst du dir hier downloaden: Download und Installationshinweise für LOGO! Soft Comfort Upgrade V8.4Außerdem würde ich an deiner Stelle auch den LWE auf die neue Version V1.2.0 upgraden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.07.2024 17:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.10.2024 Beiträge: 34004 Bewertung: (4229)
|
Das du LSC V8.4 benötigst, steht auch auf der Verpackung |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf