04.07.2024 13:08 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 1024 Bewertung: (14) |
Hallo zusammen, ich werde die Nachfolge von Jen_Moderator antreten und bin künftig der primäre Online Support Forums Moderator. Durch den Wechsel der Moderation wird sich natürlich auch der Moderationsstil leicht ändern, aber ich bin guter Dinge, dass der Übergang problemlos klappen wird. Ich freue mich auf den Austausch mit der Community! Viele Grüße, Wit_Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
04.07.2024 13:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.10.2024 Beiträge: 34004 Bewertung: (4229) |
Na dann herzlich willkommen ... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf