05.04.2022 07:51 | |
Beigetreten: 18.12.2020 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Tag, habe das gleiche Problem, das die Updatespalte ausgegraut ist. Gibt es dazu andere Workarounds als einfach den Job des Updaters selber zu machen ? TIA 17 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/05/2022 10:06:43Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.04.2022 12:05 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1569 Bewertung: (289) |
Hallo, vermutlich geht es um die Updates über den TIA Administrator. Bei mir hat folgendes geholfen: - TIA Administrator auf aktuellen Stand bringen - bei Start des TIA Admins tatsächlich einige Minuten warten, im Anschluss sind Schaltflächen bedienbar (wenn Suche im Hintergrund abgeschlossen ist) Im englischen Forum gab es auch irgendwo einen Beitrag zum Löschen von Dateien, im Anschluss soll es wohl wieder funktioniert haben. Was die Installation von Sprachpaketen über den TIA Admin betrifft: Damit die Schaltfläche freigegeben wird, müssen in den Einstellungen zuerst bevorzugte Sprachen konfiguriert werden. Ist das nicht der Fall, bleibt die Schaltfläche auch ausgegraut. Hier mar der Link zum aktuellen TIA Admin: Hantierungsprogramme für die Autorisierung bzw. Lizenzierung von SIMATIC Produkten. ( ALM, TIA Administrator, Authors)Hier mal die Dateien zum Löschen aus dem anderen Beitrag. In Pfad: C:\Users\All Users\Siemens\Automation\AWB\SWM\ Den TEMP Ordner, die .xml und die .json Dateien löschen, danach den PC neustarten. TIA Admin öffnen - einige Minuten warten -> testen ob Updates ausgeführt werden können. Vielleicht hilft das hier ja auch. Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
10.07.2024 16:07 | |
Beigetreten: 08.04.2022 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Alle ausgegraut wird nicht installiert! Was muss man tun damit ich die Updates installieren kann? |
Folgen Sie uns auf