12.08.2024 14:23 | |
Beigetreten: 12.03.2024 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Info. |
22.08.2024 07:38 | |
Beigetreten: 08.06.2017 Letzter Bes: 22.08.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (5) |
Hallo zusammen Ich vermute ein Problem mit elektromagnetischen Störungen. Die LOGO-Temperaturerfassung ist nach meiner Erfahrung sehr sehr störempfindlich, was leicht zu Falschmessungen führt. Nicht umsonst wird im LOGO Systemhandbuch (Seite 54) darauf hingewiesen, nur abgeschirmte Leitungen mit max. 10m Länge zu verwenden. Auch der Minus der Speisespannung (24V) muss geerdet werden. Das sind leider ziemlich praxisuntaugliche Vorgaben. Mach mal folgenden Versuch: Leg nahe und parallel zu deiner Fühlerleitung ein ans Netz angeschlossenes Verlängerungskabel hin und schau auf das Messresultat. Kannst du eine Veränderung feststellen, dann hast du die Bestätigung für meine Vermutung. Ich verwende nur noch separate P1-1000 Messumformer (z.B. MUF-HS-U von sensorshop24), die ich über einen Analogeingang einlese und dann auch noch im Programm filtere. So erhalte ich brauchbare Temperaturwerte. Im Anhang ein Beispiel einer solchen Schaltung mit Schema und Programm. viel Erfolg! DateianhangHeizreg 3Pkt-2.zip (1 Downloads) |
Folgen Sie uns auf