16.09.2024 13:01 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 28.10.2024 Beiträge: 1462 Bewertung: (146)
|
Hallo SIOS-Forum Community, Der Laufwerkshalter ist nicht als Ersatzteil beziehbar. Daher kann der Laufwerkshalter nur durch unser Reparatur Center umgebaut werden. Soll etwa ein Laufwerkshalter Typ B (interner Einbau) zu einem Laufwerkshalter Typ A (frontseitige Wechseleinschübe) umgebaut werden, kann dieser Umbau nur mittels eines individuellen Angebots über das Reparaturen Center erfolgen. Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie hier. „Reparaturen- Austauschlieferungen sowie defekte Retouren“ Als Information wird Ihre die MLFB der aktuellen Konfiguration benötigt, sowie die MLFB der Zielkonfiguration. Beispielhaft soll hier ein IPC 647E von einem Laufwerkshalter Typ B auf einen Laufwerkshalter Typ A umgerüstet werden: MLFB der aktuellen Konfiguration mit Laufwerkshalter Typ B: 6AG4112-3LX00-0XX0 MLFB der Zielkonfiguration mit Laufwerkshalter Typ A: 6AG4112-3LX10-0XX0 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Folgen Sie uns auf