18.10.2024 06:53 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 21.10.2024 Beiträge: 3202 Bewertung: (499)
|
Hallo schibi1972, Ja, ein Bild (Typ HmiScreen) kann an eine Funktion übergeben werden. Die Schwierigkeit besteht darin, das Bild zu adressieren, da "UI.FindItem" und "Screen.FindItem" kein Bild, sondern nur Bildobjekte referenzieren können. Je nachdem, was gesucht wird (Bildfenster oder anderes Bildobjekt), kann über CurrentScreen oder über Parent das Bild selbst referenziert werden. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf