12.08.2009 09:14 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo HoGi, ich bin zwar kein Experte, aber müsste es nicht eigentlich so sein, dass deine Rechner mit jeweilszwei Profibus CP`s ausgestattet sind. Der erste CP hat dann die Verbindung zur Master CPU und der zweite CP im Rechner die Verbindung zur Ersatz CPU. Der zweite Rechner hängt dann mit beiden CP`s ebenfalls an den beiden Segmenten. Wenn die Master CPU stirbt, wird bei der S7400H doch umgeschaltet auf die Reserve CPU, die dann die Rechner mit Daten versorgt. Frage: Wiefunktioniert das bei der S5 115U ? Gibt es da zwei getrennte separate S5 Programmedie aufbeiden CPUen mit identischen Programmenparallel laufen.
Oder funktioniert es wie bei der S7400H,mit nur einem S7-Programm für beide CPUen ? Gruß Eleu ------------------------------------------------------- Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass ich mir vorstellen könnte, dassman bei einem S7400H SystemdenTerminal -Bus nur mit Industrial Ethernet ausführen kann (Jedenfalls habe ich in der Doku nichts zu Profibus gefunden)? In der beiliegenden Dokumentation wird eine redundante Rechnerkopplung mit einer S7400H im Kapitel 12 beschrieben. Dateianhangpcs7redundanz[1].pdf (44 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 12.08.2009 10:53 |
|
13.08.2009 14:43 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo HoGi, also wie gesagt, ich bin kein Experte und habe mein Wissen nur aus den Siemens - Dokus. Und da steht auch nicht immer alles drin. Vielleicht ist es ratsam, doch noch mal auf eineAntwort eines wirklichen Experten zu warten ? Wenn Du das so machst, ist aber das Rechnersystem nicht mehr redundant, oder ? Mich würde interessieren, wasda bei dir auf den beiden Rechnernläuft. Warum kannst Du denn nicht alles über Ethernet machen ? Oderist das dann zu teuer ?
Gruß Eleu --------------------------------------- Vielleicht als Anregung noch dieser FAQ, der eine Rechneranbindung via Ethernet an eine S7400H beschreibt. Du müsstest halt dieSoftware auf deinen Rechnern anpassen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16651010 |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 13.08.2009 15:05 |
|
14.08.2009 12:00 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo HoGi, aber warum muss den dann jede 300er SPS jeweils zwei Ethernet CP`s haben ? Guck mal hier: |
Folgen Sie uns auf