07.10.2009 12:14 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo TST, klar ist dass möglich. Allerdings nicht nur mit einer DLL lösbar. Meiner Meinung nach wäre das einfachste eine Lösung mit dem SNMP OPC Server. Die Schnittstellen von Microsoft Excel bieten direkten Zugriff auf OPC DA Daten vom SNMP OPC Server... und ein VBA Program ist auch kein großes Ding. Versuche esdoch mal mit den Beispielen: Überwachung von Industrial Wireless LAN Verbindungen mittels SNMP OPC-Server und Excel Diagnose und Überwachung von IWLANs mittels SNMP-Variablen Integration von SCALANCE X in Office Netze (Configuration 11) Redundanz und Zugriffsschutz mit SCALANCE W (Configuration 12) Viele Grüße J_Bell |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 07.10.2009 12:16 |
|
07.10.2009 12:29 | |
Beigetreten: 10.05.2007 Letzter Bes: 29.07.2021 Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo J_Bell, vielen Dank für die hilfreichen Infos! Genau das habe ich gesucht. Gruß TST |
Folgen Sie uns auf