06.10.2010 14:40 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo, diese Umrichter sind für den „festen“ Netzanschluß konzipiert, und fallen bei „Ausfall“ des Netzes mit Fehler aus. Abhilfe: 1. P1210 Automatischer Wiederanlauf oder, 2. MICROMASTER, SINAMICS G: Hauptschützansteuerung mittels freier FFB (freie Funktionsbausteine) für MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22078212 |
06.10.2010 15:35 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo Jens, herzlichen Dank für die superschnelle Antwort. Werde mal schauen,was ich damit anfangen kann Gruß Peter |
18.10.2010 16:04 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Also dieses Problem ist für diese Umrichter nicht zu lösen. Es liegt wahrhaftig eine gewaltige Netzstörung vor,wenn der Block ans Netz geht. [snip] ... neue Frage gesplittet nach Sinamics G120 - Beim Hochlauf des Umrichters F0028 Leistungsgrenze beim Rückspeisen überschritten |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 19.10.2010 23:16 |
|
Folgen Sie uns auf