27.07.2012 12:51 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
An alle; in der letzten Zeit hat es ein FW & HW Up-date für SINAMICS G120 Umrichter gegeben. Die „Alte Welt“ (bis ~ V4.3) ist nicht mit der „Neuen Welt“ (ab V4.4) Kompatibel. Eine grundlegende Änderung hat es bei der Ansteuerung der Klemmleiste gegeben. Infos hierzu in der Bedienungsanleitung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50815575 Kapitel 7.2 Umrichtersteuerung und FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/51889804 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/54997738 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/55644272 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/57021336 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/57106848 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58349882 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58856350 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60162672 |
Folgen Sie uns auf