08.07.2007 12:48 | |
Beiträge: 324 Bewertung: (30) |
Hallo Ltmon, also das wird schwierig, eigentlich ist das im Handbuch SIMATIC NET NCM S7 für PROFIBUS drin, aber nicht in den ersten Schritten... aber das ist das einzige das noch zum Download verfügbar ist, warum weiß ich auch nicht. Bei Deiner STEP 7 Installation ist die aktuelle Variante aber dabei und installiert worden. Viel Glück Stay calm. |
Folgen Sie uns auf