12.06.2007 18:15 | |
Beigetreten: 01.06.2007 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (3) |
Hallo, ich habe mittlerweile eine Möglichkeit gefunden mit einem Makro aus Excel auf die Register der Kamera zuzugreifen und so z.B. die in den Registern hinterlegten Ergebnisse in eine Excel Tabelle einzutragen. Benötigt wird hierzu die Bibliothek „Toolsack Baseline 1.1“ (siehe unter www.toolsack.com). Im Dateianhang befinden sich eine Excel Tabelle sowie Toolsack Baseline 1.1 für Windows XP Viel Spaß beim Ausprobieren Uwe DateianhangVS720 Register Read.zip (373 Downloads) |
Folgen Sie uns auf