13.09.2007 23:30 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hat keiner ne Idee? |
27.09.2007 11:29 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage haben wir die folgenden Informationen. Als Anlage haben wir ein kleines Beispielprojekt mit einem S7-GRAPH FB (FB50) beigefügt. Hier geht es um den Aufruf und die Parametrierung von FBs und SFBs. Als Beispiel wurden die Bausteine SFB4 und SFB5 in den Aktionen von S7-GRAPH aufgerufen und parametriert. Erstellt mit STEP 7 V5.3 SP3.
Mit freundlichem Gruß DateianhangS7_Graph.zip (295 Downloads) |
Folgen Sie uns auf