28.09.2007 13:49 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Ich meine gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Submodule innerhalb eines Moduls. Gruß, BMeyer |
28.09.2007 14:51 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, ich denke das näheste was die PROFINET Submoduladressierung betrifft, ist dieErweiterung der PROFINET Diagnose. Ich denke da dies auch die Diagnose von Submodulen enthält trifft es dies am nähesten. Eine Liste mit hierfür freigegebenen Baugruppen ist unter: Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden? zu finden. Ich hoffe das es dass ist. Viel Erfolg J_Bell |
Folgen Sie uns auf