09.02.2012 16:38 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo Shadow, hier ein Auszug aus deinem Beitrag.
Erfahrung habe ich dazu leider nicht. Aber es kann nicht falsch sein, wenn Du denPC Adapter USB auf den aktuellen FW-Stand V1.3.1 hochrüstest. Siehe auch folgenden Beitrag dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/51806786 In diesem Beitrag ist auch eine Verlinkung auf folgenden Beitrag gegeben: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44914248 Schau Dir bitte mal beide Beiträge an. Eventuell hast Du das bereits gemacht. Ich gehedavon aus, dass Du aus Sicht von STEP 7 den aktuellen Stand STEP 7 V5.5 SP2 installiert hast. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/57026032 In SIMATIC STEP 7 V5.5 und andere für Windows 7 freigegebene SIMATIC Software-Produkte sind die erforderlichen Treiber für den SIMATIC USB-Prommer / PC Adapter USB Bestandteil von SIMATIC Device Drivers. Damit entfällt eine separate Installation der Treiber wie bisher über die mit den PC Adapter bzw. USB Prommer mitgelieferten CD. Viel Erfolg. Gruß Azteke0110 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.09.2014 11:14 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Neue Frage von rolo1967wurde zu den neuem Beitrag Windows XP - USB-Adapter Treiber fehlergesplittet. Gruß Min_Moderator |
Folgen Sie uns auf