28.12.2005 20:47 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo klauserl, leider hast Du nicht geschrieben, um welche Steuerungen es sich handelt. Wenn es S7-400-Steuerungen sind, sollte der Datenaustausch über SFB14 (GET) SFB15 (PUT) funktionieren. Dazu muss eine entsprechende S7-Verbindung zwischen projektiert den Kommunikationspartner projektiert werden. Eine S7-300 unterstützt diese Art der Kommunikation nur passiv. D.h. es kann auf sie zugegriffen werden, sie kann aber nicht aktiv die SFBs nutzen. Habe auf die Schnelle folgenden FAQ gefunden: Programmbeispiel: S7-Kommunikation mit den Bausteinen SFB14 ("GET") und SFB15 ("PUT") bei der S7-400 Wenn es weiterhin nicht funktioniert: Einfach mit ein paar mehr Details nochmal posten. Hoffe das hilft weiter Gruß Sabine |
09.01.2006 15:47 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 16.05.2024 Beiträge: 217 Bewertung: (40) |
Hallo Klaus! Hier ist noch ein Beispiel zum Thema Datenaustausch über PROFIBUS: S7-Kommunikation mit BSEND/ BRECEIVE über Profibus-CPs Die Bausteine BSEND und BRCV werden zum übertragen großer Datenmengen benutzt. |
Greetings, Chris |
|
Folgen Sie uns auf