25.09.2013 10:11 | |
Beigetreten: 25.09.2013 Letzter Bes: 20.09.2018 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen! Wir haben dasselbe Problem - Sifupics an Y-Link nicht funktionieren! Details: 1. AS-412H, CP443-5Ext ist Profibus-master. 2. Buseinstellungen aus Handbuch in Beilage. GSD-Datei ist auch dabei. 3. Bei HW-Config online Diagnose von Sifupic sagt: "not available". 4. Bei Netzdiagnose von CP443-5Ext (Spetial diagnostics) CP sieht Netz und Y-Link. Nach Y-Link jeder Sifupic ist als 3 Baugruppen dargestellt: Hauptbaugruppe ist bei Diagnose unsichtbar (Meldung"Module is configured but not plugged in/removed"), Eingabebaugruppe (Meldung: "Module is Ok") und Ausgabebaugruppe (Meldung: "Module is Ok"). Dabei ist unmoeglich die Daten von angegebenen Adressen empfangen. Wenn selbe Sifupic's an belibige Netz direkt an CP anschlissen, gleich parametrieren, sind die Daten erreichbar. Ich habe keine weitere Idee. Was tun? Bitte um die Hilfe. DateianhangC:\Documents and Settings\dok0053m\Desktop\Profibus.zip (374 Downloads) |
Folgen Sie uns auf