23.12.2014 09:34 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (3) |
Systemvoraussetzungen der WinAC RTX stehen in der Lieferfreigabe: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44356710 Wenn das Panel die Anforderungen erfüllt, sollte dem nichts im Wege stehen. Sehr interessant finde ich zudem auch den neuen S7-1500 PC-BasedController, welcher auf der Messe vorgestellt wurde: http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/software-controller/s7-1500-software-controller/Pages/Default.aspx |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf