12.12.2007 07:04 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo, du versuchst sozusagen mit einem PC auf die CPU zuzugreifen. als erstes solltest du mal deine schnittstellenparameter überprüfen. im simatic-manager unter "Extras" => "PG/PC-Schnittstelle einstellen..." solltest du als Zugangspunkt einen CP5511 oder 5512 oder 5513 finden (wenn vorhanden) und als schnittstelle MPI ich weiß nicht, was dieser Helmholz MPI Adapter ist... wenn du diesen statt eines CP's nutzen möchtest, muß er genauso installiert und über die PG/PC-Schnittstelle auswählbar sein. viel erfolg sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
12.12.2007 11:21 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
hallo MOIN, das geht ganz einfach wie mit einem MPI-Adapter von Siemens. Die Einstellungen des Siemens PC-Adapter (MPI) funktionieren. Eine Anleitung von SH hab ich beigefügt. Falls du irgendwelche Treiber, Software oder ähnliches zu dem Adapter benötigst, findest du sie auf der Helmholz-Homepage hier: http://www.helmholz.de/prod.d,17_24,50258860210006601043726975336205.html?prod=94 Viel Erfolg DateianhangAnleitung_SSW7_2.zip (98 Downloads) |
Folgen Sie uns auf