04.08.2015 13:56 | |
Beigetreten: 02.03.2011 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich versuche gerade mit der S7-1200 eine Frequenzmessung aufzusetzen. Ich habe den HSC 1 in der Config aktiviert und auf Frequenzmesssung eingestellt. Ich benutze auch den richtigen Eingang E0.0 und versuche den Wert aus dem ED1000 auszulesen. s. Angehängte PDF... Obwohl die Frequenz anliegt bleibt der Wert immer 0. Hab ich da etwas nicht verstanden oder bin ich blöd? Hat jemand ein Beispiel, dass funktioniert? Problem GELÖST!!!!!!!!! Es lag an der Filtereinstellung für den "normalen Eingang" E0.0 Filter auf kleinsten Wert gestellt dann klappts. Wer hätte das vermutet??? DateianhangS7-Frequenz.pdf (642 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: delimon am: 04.08.2015 13:57:29Zuletzt bearbeitet von: delimon am: 04.08.2015 16:49:36 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf