17.04.2008 09:41 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
wir mußten in eine bestehende fernwirkanlage (wählnetz) eine station mit gsm-modem einfügen. dabei gibt es ein paar sachen zu beachten, welche ich eventuellen "nachahmern" hier niederschreiben möchte. Einstellungen WAN-Schnittstelle: -alle stationen, die mit dem gsm-modem kommuniziern möchten, müssen bei den grundeinstellungen die zusätzliche telegrammlaufzeit auf 1000ms stellen. Netzeinstellungen im Sinaut-Wählnetz: -als telegrammformat muß FT2 gewählt werden -der widerholfaktor muß auf 7 gestellt werden Einstellungen MD3 (wenn in anderen Stationen vorhanden): -zusätzlich muß der DIP-Schalter (SW2) 5 auf ON gestellt werden => Datenformat 10 Bit (erforderlich bei FT 2 Format bei ST7) das sind die grundlegenden änderungen, die ich machen muß zum momentan vorhandenen netz. dadurch müssen auch alle anderen schon vorhandenen stationen neu bespielt werden (sdb's TIM und CPU). falls also jemand so ein netz aufbaut, sollte er vielleicht diese sachen gleich im blick behalten, daß dann nicht im nachhinein größere änderungen von nöten sind! tschau sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
25.04.2008 07:16 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
noch ein paar anmerkungen, die sich wärend der IB ergeben haben: "Einstellungen WAN-Schnittstelle: -alle stationen, die mit dem gsm-modem kommuniziern möchten, müssen bei den grundeinstellungen die zusätzliche telegrammlaufzeit auf 1000ms stellen. " => am besten alle Teilnehmer auf 1000ms parametrieren! Netzeinstellungen: Quittungsart auf Langquittung noch eine Anmerkung allgemein zu Sinaut: wenn neue/alte Station Verbindung ohne Fehler beendet, aber die Zentrale Station noch nicht Station o.K. gemeldet hat => Zentrale neu starten! Die Zentrale muß erst die Station als OK erkennen, sonst nimmt sie keine Telegramme entgegen. In der Diagnose von Zentrale und Station kommen keine Fehlermeldungen => Verbindung aufgebaut => steht => wird ohne Fehler abgebaut. Aber keine Telegramme, da die Zentrale intern die Station als noch nicht OK sich merkt! |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf