07.04.2008 11:25 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Siehe Anhang, Hallo, kann ich wie im Anhnag beschriebn eine Profibus DP Netzt aufabeuen, wenn die Länge zwischen CPU und Slave pro Teilnehmer maximal 20-25 Meter beträgt??? Oder sollte ich doch besser für diese Anwendung eine anderes Bussystem nutzen.Welches käme dann in Frage? Ethernet? Grüße DateianhangHardware.pdf (137 Downloads) |
14.04.2008 11:03 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, ich denke wenn die Umgebung es zulässt, ist PROFINET IOhier die beste Lösung. Viel Erfolg! J_Bell |
25.04.2008 15:01 | |
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hi, ich denke auch das Profinet hierfür die beste Lösung ist. |
Folgen Sie uns auf