08.02.2008 03:34 | |
Beigetreten: 24.10.2005 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (3) |
Hallo, warum kann man nichtein Sinamics S120 (CU320) auf eine WinAC MP 2007 Station (MP377) öffnen? Oder warum dieses Sinamics S120 CU 320 ist leer? HW Config ist in Ordnung. Das läuft auch nicht mit Micromaster 4, Masterdrive und Simodrive 611U!!! Inkompatibilität mit Drives in WinAC MP2007 weil das ist in Ordnung mit MP 370 WinAC 3.1 SP3. Step 7 V5.4 SP3.1 WinCC Flexible 2007 Starter 4.1.1.2 WinAC MP2007 V4.0 Dateianhangwinac_jpg.zip (276 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: OTD am: 08.02.2008 16:40Zuletzt bearbeitet von: OTD am: 08.02.2008 16:39 |
|
25.04.2008 15:29 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage noch ein paar Informationen. Für WinAC MP 3.1 ist zusätzlichProTool/Pro V6.0 + SP2 oder höher erforderlich. Ansonsten benötigen Sie für WinCC flexible 2007 unter Windows XP das SP2. Anbei das Link zu dem Beitrag mit der Kompatibilitätsliste: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18734363 Mit freundlichem Gruß Cicero |
Folgen Sie uns auf