04.11.2016 10:23 | |
Beigetreten: 14.11.2013 Letzter Bes: 27.04.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Bei Erstellung der Netzverkabelung in der Topologieansicht kann ich von der CPU nur max. 2 ET200M mittels Profibus DP anhängen/ durchschleifen, danach kommt es immer zu einem Programmabsturz. Bei einem neuerlichen Programmaufruf und dem Versuch die bereits konfigurierte Verbindung zu bearbeiten stürzt das TIA Selection Tool jedesmal wiederr ab. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 04.11.2016 13:07:02Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.11.2016 10:47 | |
Beigetreten: 23.10.2013 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 110 Bewertung: (10)
|
Hallo, bitte die Log-Datei und die Projektdatei über das Feedbackformular ( https://support.industry.siemens.com/my/de/de/requests#createRequest ) an uns schicken. Wir werden uns das ansehen und uns bei Ihnen melden. |
Folgen Sie uns auf