06.09.2017 12:37 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 5876 Bewertung:
|
hallo , diezbezüglich gibt es "Stellschrauben" um "genauer" zu werden bzw das Done Signal entsprechend zu bekommen. Entscheidende Konfigurationsdaten Positionsfenster, Toleranz und Minimale Verweildauer. Je größer die minimale Verweildauer im Posionsfenster umso länger verzögert sich das Done und der Schleppabstand wird abgebaut. Bei zu kleiner minimaler Verweildauer kann es sein das die Achse das Positionsfenster erreicht und nach Ablauf durch Überschwingen wieder rausläuft, dann würde jedoch das Done bereits ausgegeben worden sein. Im Anhang ein screenshot Trace und Konfiguration Für weitere Fragen stehen wir sehr gerne jederzeit zur Verfügung DateianhangScreenshot Trace und Konfigurationsdaten.docx (123 Downloads) |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf