23.07.2008 18:16 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Leider kann ich dir kaum helfen, die Leute im Forum "Kommunikation / Netzwerke" haben da mehr Ahnung. Vielleicht hilft dir ja das Handbuch zu Prodave weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21973664 |
mfG / Best regards |
|
27.07.2008 00:27 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Sifa, ich glaube hier kann ich helfen! Also ich denke der PC677 hat eine on Board CP 5611. Damit hast Du die Schnittstelle die Du brauchst. Schau aber nochmal nach... zur Sicherheit. Als Software für PROFIBUS DP Brauchst Du SOFTNET DP Masterdamit solltest Du alles haben was Du brauchst. Alles andere findest Du als FAQ oder im Handbuch. Viel Erfolg! J_Bell |
Folgen Sie uns auf