29.07.2008 06:59 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hi, ich denke schon, dass auf dem NAS die DB läuft. hier mal der Link (http://www.qnap.com/de/pro_detail_software.asp?p_id=94) zu den Spezifikationen des NAS. Es läuft irgendein Linux-OS auf dem NAS. evtl. könnte ich mit dem TP277 die Daten als cvs in ein Verzeichnis auf dem NAS speichern, und ein kleines Linux-Progi schreiben, das dann die Daten in die MySQL-DB stopft. |
06.08.2008 08:54 | |
Beigetreten: 16.01.2006 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Hallo, von der Firma INAT (www.inat.de) gibt es ein Produkt für den Schaltschrank namens "Echocollect". Damit kannst du Daten aus der S7 in eine SQL-Datenbank schreiben. Echocollect ist nichts weiter als ein Gateway und funktioniert notfalls sogar über MPI und Profibus. Allerdings kenne ich das Produkt nur aus der Werbung. Im Moment fehlt zwar der Zugriff auf MySQL, aber fragen kannst du ja mal. Die zweite Möglichkeit betseht darin, einen CP343-1 Advanced (bzw. 443-1 Advanced) einzusetzen. Dieser hat einen FTP-Server an Board. Wenn es sich nicht um zeitkritische Daten handelt,kann das NAS (was immer das sein soll) die Daten auch per FTP abholen. Dazukann ein oder mehrere Datenbaustein(e) im CP als Datei veröffentlichet werden. Die dritte Möglichkeit ist, die Daten per TCP/IP-Telegramm an das NAS zu senden, was natürlich Programmieraufwand seitensdes NAS bedeutet. mfg Bruno |
06.08.2008 09:15 | |
Beigetreten: 16.01.2006 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 125 Bewertung:
|
... und noch eine 4. Möglichkeit gibt es. Von Siemens I&S in Essen gibt es ein Produktnamens WebCC.Das ist ein Java-basiertes Visualisierungstool, das sowohl unter Windows als auch unter Linux / UNIX läuft. Davon gibt es auch eine Komponentezur Prozessdatenaufzeichnung. Die Datenkönnen dann auch in einer MySQL-Datenbank aufgezeichnet werden. Wir setzen das Produkt gerade bei einem Kunden unter IBM AIX ein, allerdingsohne Prozessdatenaufzeichnung, dafür mit Anbindung an S7 und Oracle sowie einem recht großen Störmeldesystem. Auf dem NAS benötigt es dann eineJava-Runtime, was aberbei Linux eh vorhanden ist. Die Projektierung kannunter Windows oder Linux erfolgen. Die Kontaktdaten: klaus.kollenberg@siemens.com oder annette.meyer@siemens.com mfg Bruno |
Folgen Sie uns auf