19.04.2018 10:43 | |
Beigetreten: 07.10.2015 Letzter Bes: 20.03.2024 Beiträge: 56 Bewertung: (50) |
ähm Eclipse ist ein Tool für Java und "moderne" Sprachen und Frameworks. Ist nicht auszuschließen, daß man mit einem Modul auch noch ein VB6 Skriptdebgingtool dazuinstallieren kann, müßte man mal in dem dazugehörigen Marketplace gucken. Für das JIT Debuggen von VB Script ist am besten eine der kostenlosen Versionen vom Visual Studio geeignet, aber die tun das auch nicht einfach so so sondern mit einem Registry-Key der den JIT Debugger bestimmt. https://msdn.microsoft.com/de-de/library/5hs4b7a6.aspx |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf