07.09.2008 11:14 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
In LOGO-Software ist eine gute HILFE function. Brachen sie om die betriebstundenzahler zu benutsen. Die werte OT ist die stundenzahler, zahlt when EN = 1 Die ausgang Q = 1 when MI = 0 Besser is eint text zu machen mit die werte OT ins display. uren1.zip Dateianhanguren1.zip (186 Downloads) |
07.09.2008 12:04 | |
Beigetreten: 24.07.2008 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Hallo Nachbar Erstmals danke! Hier mal mein *.lsc, der Betriebsstundenzähler sollte mir sagen wie lange die Pumpe läuft!! So wie Du es gesagt hast denke ich auch das ich diesen falsch eingebunden habe. Danke mfg Jens DateianhangJens Steuerung Zisterne.zip (154 Downloads) |
07.09.2008 13:45 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hab mal nen Meldefenster erstellt, möchtest ja die Zeit auch ablesen können... Den Ausgang "Betrieb" könntest du auch weglassen, die Lampe mit an "Q1" klemmen, parallel zur Pumpe. Sparst dir nen Ausgang, und die Lampe leuchtet ja auch nur, wenn die Pumpe an ist. Den Betr.Stdzähler kann man auch hinten an "Q1" legen. Ich finde schade, daß man beim Betr.Stdz. der V5 keine Min. sehen kann. Das ist bei der V6 endlich gemacht worden. DateianhangJens Steuerung Zisterne+Meldef.zip (168 Downloads) |
Folgen Sie uns auf