07.10.2008 20:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Bastel immer noch an meiner Heizungssteuerung, also so hier und da Verbesserungen, Änderungen. Nun wollte ich gerne daß das Logo TD bei einer Übertemperatur im Ofen eine Fehlermeldung anzeigt und dabei blinkt. Das macht's ja auch soweit..... ABER.... nun leuchtet es nicht mehr, wenn ich es betätige, also die Meldefenster durchblätter. Ist egal ob Logo Display oder Logo TD, normal leuchtet es ja 10sek. lang oder so, wenn ich die Meldefenster durchsehe, bzw wenn ich die Cursertasten drücke. In der Simulation geht es nur mit dem Merker M25 (Beleuchtung Logo Display), beim M26 blinkt da nix. Is das evtl was für die Entwickler? .......aber schnellstens bitte Mich wurmt es jedenfalls DateianhangBeleuchtung.zip (243 Downloads) |
09.10.2008 15:17 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Nachbar, wenn Du alle Tasten auf "Odergater" fürst -> Ausschaltverzögerung -> M25/M26 sollte es gehen. Gruß Tom |
09.10.2008 21:55 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, Ja, ja, leider scheint bei der 0BA6-Serie einiges nicht bin zum Ende durchdacht worden zu sein, denn wenn sich wirklich die interne Displaybeleuchtung bei Vorhandensein der entsprechenden Merker bei der Bedienung der Cursortasten anders verhält, dann fehlt 1. jeder Hinweis dazu im handbuch, 2. ist dies natürlich nicht wirklich zweckdienlich und 3. fehlt dann auch die entsprechende (Abfrage-) Funktion zum prüfen einer Betätigung dieser Tasten, um dies per Schaltung "nachzubilden"! Wie gesagt, habe ich ja ein entsprechendes Thema hier im Forum eröffnet, um mal alles zur 0BA6 zu sammeln und ggf. auch die Aufmerksamkeit der Entwickler darauf zu lenken!!!! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf