17.03.2008 14:10 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Jürgen, das kann ich bestätigen... MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
15.09.2008 11:32 | |||||
Beiträge: 98 Bewertung: (24) |
Hallo zusammen, daßdas nur passiert, wenn die andere Bildschirmhälfte den Fokus hat, war mir noch gar nicht aufgefallen... In der Beschreibung zu SP6 ( http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22304027 ) steht: "Optimierung der Anzeige von Tooltips zu einzelnen Schritten." Eventuell ist das Problem dort gelöst. Gruß, Henning |
||||
Folgen Sie uns auf