08.08.2019 06:58 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 26.10.2024 Beiträge: 1986 Bewertung: (278) |
Hallo, die Speicherkarte kann mit einem "normalen" Kartenleser ausgelesen/kopiert werden. Vielleicht hilft Dir ja auch dieser Beitrag weiter. Hier geht es zwar darum ein ladbares Programm für die Steuerung zu erzeugen/speichern. Bitte sieh dir auch den Link zum Siemens Automation Tool an, dies sollte Dir weiterhelfen. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/08/2019 10:22:52Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf