12.11.2008 08:04 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Tag LOGO Forum Warum stehen nur 16 Ausgänge im Programm zur Verfügung? Es müssten eigentlich 20 sein! Siehe Anhang Gruß Wilhelm DateianhangLogobelegung.pdf (130 Downloads) |
12.11.2008 15:10 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, stimmt schon, was Helmut sagt: Du hast im Vollausbau evtl. 20 Ausgänge physikalisch vorhanden, kannst aber nur16 addressieren, d.h. die letzten 4 können dummerweise nicht adressiert werden. Allerdings die kompletten 24Eingänge. Geht auch aus folgendem FAQ nochmal hervor: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23352596 Also nochmal der Vollständigkeit halber: Max. 24 EIN, 16 AUS |
Zuletzt bearbeitet von: Fux am: 12.11.2008 15:11 |
|
Folgen Sie uns auf