20.01.2020 08:41 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo Liebes Forum, vielleicht kann mir einer bei meinem Problem helfen bzw. ein wenig unterstützen. Die Problematik habe ich versucht zu erklären mit einem zusätzlichen Bild. Des weiteren habe ich ein Programmauszug hinzugefügt. Alles findet man in der zip-Datei. Um kleine Vorschläge wäre ich dankbar und möchte mich schon einmal im Voraus bedanken für die Vorschläge von Euch. mfg MasterB DateianhangSilo.zip (253 Downloads) |
20.01.2020 16:07 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo MasterB, für die Drehzahlsteuerung gibt es im Netz bei Siemens einige Anwendungsbeispiele mit Motion Control. Unter der Beitrags-ID 90940186 (siehe Link) finden Sie unter „Anwendungsbeispiele“ die Links, die zu den Anwendungsbeispielen führen. Vielleicht können Sie aus ein oder zwei Beispielen Informationen für Ihren Anwendungsfall entnehmen. TIA Portal - Ein Überblick der wichtigsten Dokumente und Links - Motion Mit freundlichem Gruß |
21.01.2020 07:02 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank für die Antwort. wir setzen für die besagten Antriebe Sinamics G120 ein. |
Folgen Sie uns auf