18.02.2020 07:34 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich habe schon lange keine OPC Kommunikation mehr projektiert, daher mal eine Frage: Bei OPC DA war der Server immer nur ablauffähig auf einem Rechner. Also der OPC Server des Automatisierungssystems, musste auf einem PC installiert werden, so dass man dann mit einem OPC Client, (Z.B. OPC Scout), auf die projektierten Items im OPC Server zugreifen konnte. Die Items waren wiederum verbunden, mit den eigentlichen PLC Variablen. Ist der OPC UA Server, auf der 1500er CPU im Betriebssystem integriert, oder muss der OPC Server immer noch auf einem Rechner installiert werden? (Früher gab es dafür immer eine SIMATIC NET DVD) Gruß Eleu ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 02/18/2020 07:36:11Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/18/2020 12:59:17Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.02.2020 08:46 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 21.10.2024 Beiträge: 3202 Bewertung: (499) |
Hallo, da kann ich Kirschiaub08 nur zustimmen. Seit TIA Portal V16 ist es möglich, die CP-Schnittstelle über eine virtuelle Schnittstelle mit der CPU zu verbinden und das IP-Forwarding zu nutzen. Eine Beschreibung dafür findet sich im Handbuch. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.05.2020 09:04 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 21.10.2024 Beiträge: 3990 Bewertung: (596)
|
Hi, die Infos gibt´s auch beim FW Update.
Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf