17.12.2008 08:23 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Hallo allonje2, im Prinzip ist das möglich. Du musst einen Advanced-CP (z.B. CP343-1 Advanced) verwenden und kannst auf diesem CP einen FTP-Server aktivieren. Über eine Konfigurationsdatei kannst Du Datenbausteine zum Beschreiben an diesem FTP-Server freischalten. Mehr Informationen dazu findest Du im Handbuch unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24845107(s. Kapitel 3) Aber Achtung: Die Datei, die Du schreibst, wird 1:1 in den Datenbaustein geschrieben, muss also als binäres Abbild vorliegen. Wenn Du z.B. eine CSV-Datei schreibst, erhälst Du auf der S7-300 auch eine Folge von ASCII-Zeichen, die Du auf der S7-300 dann noch in Werte und Parameter umwandelnmusst. Du kannst über einen geplanten Task von jedem Rechner aus dann aber das Kommandozeilen-Tool FTP verwenden um zu einem geplanten Zeitpunkt aus eine Datei auf diesen Datenbaustein zu schreiben (und natürlich auch zu lesen). Ich hoffe, diese Antwort hilft weiter. mfG, not_my_fault |
18.12.2008 10:13 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich dachte auch das FTP die Lösung wäre, ich werde es ausprobieren. MfG allonje2 |
Folgen Sie uns auf