22.08.2024 14:56 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 351 Bewertung: (36) |
Hallo, Jon_798 Vielleicht erleichtert dieser Ringzähler, die Lösung deines Problems. DateianhangRingzähler.zip (35 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
23.08.2024 14:56 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 2304 Bewertung: (102) |
Hallo Quirin, da hast Du ja einen kleinen feinen "arithmetischen Ringzähler" ! Für Jon_798 wäre vielleicht eine remanente Variante vom Vorteil (Erspart das Kalibrieren nach Stromausfall ). Ich war mal so frei und habe die Schaltung, neben Motorabfrage zur Richtungsbestimmung, eine Addierer, der den "Ringsprung" berücksichtig, beigefügt. Ich schätze das Jon_798 damit seinem Ziel ein gutes Stück näher kommt. Gruß Ella_68 DateianhangRingzähler Qurin umd Ringwertaddierer.zip (27 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
23.08.2024 18:05 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 351 Bewertung: (36) |
Hallo, Ella Danke für deinen Beitrag, als ich ihn gesehen habe, war mein Programm schon fertig. Hallo, jon Hier ist ein Programm das dir helfen könnte. Schau es dir mal an. Ich habe es halt so geschrieben wie ich deine Aufgabenstellung verstanden habe. Gruß an euch beide, Quirin DateianhangStopper.zip (28 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.08.2024 12:27 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 351 Bewertung: (36) |
Danke Ella_68 Aber sorry, mir ist da ein Fehler unterlaufen, ich hatte die ganze Zeit mit 63, statt mit 68 Stopper gearbeitet. Hier ist eine Korrektur mit einer kleinen Programmerweiterung. Gruß, Quirin DateianhangMitnehmer Stopper.zip (33 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 08/26/2024 14:34:13Anhang geändert |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf