19.12.2005 15:40 | |
Beigetreten: 16.09.2005 Letzter Bes: 06.02.2006 Beiträge: 39 Bewertung:
|
Hallo, generell sind bei jedem Datentransfer - also vom Controller zum Device und umgekehrt - in dem dazugehörigen Header pro Nutzdatenbereich immer sowohl ein IOPS-Byte als auchein IOCS-Byte (und zwar für jeden Datensatz einmal) enthalten. In der beigefügten PDF-Datei ist der Frame-Aufbau beschrieben. Für weitere Detailinformationen wird das Buch "Der Schnelleinstieg in PROFINET", erhältlich unter PNO Bestell Nr. 4.181 PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. Haid-und-Neu-Str. 7 D-76131 Karlsruhe DateianhangPROFINET_S69.pdf (957 Downloads) |
09.01.2006 07:53 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, Danke, Gruß DateianhangIOxS_in_PNProtokoll.pdf (585 Downloads) |
11.01.2006 10:29 | |
Beigetreten: 16.09.2005 Letzter Bes: 06.02.2006 Beiträge: 39 Bewertung:
|
Hallo TM, Die Vermutung, dass die 80H im Telegramm jeweils IOxS bedeutet, ist richtig. Nähere Infos finden Sie in der PROFINET-Norm (http://www.profibus.com/rpa/80/). |
Folgen Sie uns auf