08.06.2022 10:55 | |
Beigetreten: 23.09.2020 Letzter Bes: 24.04.2023 Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo an alle, ich habe TIA Portal V15.1 CPU 1516 PN ET200SP CM PTP . Über die CM PTP möchte ich mit einem anderen Gerät kommunizieren und zwar mit USC 3 von SCAPS (Dokumentation ist im Anhang). Link SCAPS: USC-3 Vor einem Jahr habe ich diese Kommunikation erstellen können. Heute benutze ich dieselben Geräten sowie dasselbe Projekt von vor einem Jahr. Jetzt funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Ich habe die USC3 an den Rechner angeschlossen und angepingt und hat funktioniert. An der Steuerung funktioniert nicht mehr sondern es kommen dieselben geschickten Daten wieder zurück. Also die CM PTP schleift die Daten durch. Kann es sein dass die CM PTP kaputt ist? Oder wo soll der Fehler liegen? Im Anhang ist die Konfiguration der CM PTP zu finden... Mit der USC3 kann man einfacher über TELNET kommunizieren. Die Siemens Support meinte das Port 23, das für TELNET Kommunikation zuständig ist, ist bei Siemens gesperrt. Gibt es eine Möglichkeit um das Problem zu umgehen und über TELNET zu kommunizieren? Danke im Voraus |
Zuletzt bearbeitet von: SiemensMitglied am: 06/08/2022 10:56:55ich konnte nicht alle Screenshots und Dokus hochladen.. weiß jemand wie ich es mache? Zuletzt bearbeitet von: SiemensMitglied am: 06/08/2022 10:58:47Zuletzt bearbeitet von: SiemensMitglied am: 06/08/2022 11:00:53 |
|
10.06.2022 08:48 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi SiemensMitglied, wie Stefan schon sagt, passt das irgendwie gar nicht. TSEND_C und TRCV_C bedienen die ethernetbasierten Protokolle TCP, ISO on TCP und UDP. Ich weiß nicht zu welchem Kommunikationspartner du hier sendest und von wem du empfängst. aber über die PtP Schnittstelle definitiv nicht. Ich empfehle dir mal das folgende Handbuch anzuschauen: CM PtP - Konfigurationen für Punkt-zu-Punkt-KopplungenDas sollte dir einen groben Überblick verschaffen, mit was du es hier eigentlich zu tun hast. Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf