12.02.2009 13:02 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo, bin jetzt nicht sicher ob dir das wirklich hilft: Ich weis nicht wie dein PC Adapter aussieht, aber ich habe einen der von RS232 umsetzt auf MPI. An der Seite ist ein kleiner Schiebeschalter mit dem man 2 Baudraten auswählen kann. Diese Auswahl muss mit den Einstellungen der MPI Schnittstelle übereinstimmen. Vielleicht hilfts ja. Gruß Eleu --------------------------------- Vielleicht musst Du die MMC über ein PG löschen. Es kann sein das inkonsistente Daten drauf sind die eine Kommunikation blocken. Ich habe da mal was rausgesucht und angehangen. Gruß Eleu Dateianhang7302326_Speicherkonzepte_bei_SI (3).pdf (106 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 12.02.2009 13:18 |
|
Folgen Sie uns auf