27.10.2016 22:14 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung:
|
Moin Moin, Ich habe ein Problem miit dem angehängten Netzwerkprojekt. Es lassen sich in Logo Soft 8.1 Steuerungen:
nicht öffen, bzw das Ladefenster geht in eine Dauerschleife und LSC hängt sich auf Könnte das bitte mal jemand versuchen und mir bescheid geben? Danke Dateianhang21.10.16 2 Aquarium.zip (144 Downloads) |
27.10.2016 22:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4701 Bewertung:
|
Ist bei mir auch so! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.10.2016 09:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Siehe hier, mein Beitrag vom 17.10.2016 10:58. |
01.11.2016 06:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Hallo Sebbl, ich habe mich noch einmal mit deinem Netzwerkprojekt befasst und getestet. Wenn ich es mit V8.1 versuche, bleibt es beim Dauerladen auch nach dem 10. Versuch. Mehr Versuche habe ich nicht gestartet, weil ich es nicht für möglich halte, diese mit V8.1 zu bearbeiten. Dann habe ich das Projekt mit V8.0 gestartet und bei den LOGO!s S5 und S6 durch Löschen aller Netzwerkein- und ausgänge die Verbindungen zwischen den LOGO!s entfernt, dann das Projekt gespeichert. Und siehe da, auf einmal lassen sich die LSC-Dateien von S5 und S6 in V8.1 öffnen., es kommt zu keinem Dauerladen. Letztens erst hatten wir ein anderes Problem hier Forum, was auch durch eine Netzwerkverbindung zwischen LOGO!s ausgelöst wurde. Logo Soft Comfort friert beim Drucken ein Scheinbar hat die LSC-Software hier wohl Probleme. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf