21.08.2017 19:41 | |
Beigetreten: 14.10.2016 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 42 Bewertung: (1) |
Hallo anbei meine Rolladensteuerung. Sollte es noch Fehler im Programm geben teilt es mir bitte mit.
DateianhangRolladensteuerung_wt.lsc.zip (156 Downloads) |
23.11.2017 00:57 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Die Schaltung ist noch nicht ganze perfekt. Die Doppelclickgeschwindigkeit ist zu klein, geb dem Benutzer wenigstens 0,3s. Es sollte verriegelt werden wenn der Rollo hochfährt und ich in der Zeit die Gegenrichtung betätige das dann die Gegenrichtung aktiviert wird. Hier mal meine Lösung einer Jalousie Steuerung kurzer Tastendruck Tippbetrieb, langer Tastendruck AUF / ZU doppelklick nach unten = Rollo ZU + kurz Wenden für Luftschlitze im Sommer. Zentral AUF / AB Wenn Taste sehr lang gedrückt wird Regensensor bei Regen Rollo ZU Aussperrsicherung über Türkontakt - Rollo AUF und gesperrt Alarmkontakt alle Rollos AUF und gegen verfahren gesichert (Feuer, Sturm) Grundstellung alle Rollos AUF nach Neustart Verfahrzeit am UDF einzeln einstellbar. Lösung mittels UDF 2 Logos vernetzt für mehr E/A´s Noch nicht ganz fertig aber funktionsfähig. Es kommen noch Wochenzeitschaltuhr und Astrofunktion hinzu. DateianhangRollosteuerung.zip (287 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.11.2017 19:51 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Im Anhang meine SchaltungDateianhangROL40.zip (239 Downloads) |
28.11.2017 12:23 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von w_Tom wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wie kann man das Stoppen der Rollos unterbinden? gesplittet. Gruß |
28.12.2017 15:33 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 22.02.2023 Beiträge: 50 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, anbei die Jalousien Schaltung von mir. Verbesserung Vorschläge werden gerne angenommen. Gruß Bernd DateianhangJalousien_V4.zip (143 Downloads) |
Folgen Sie uns auf