13.02.2008 10:50 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo, ich habe die CPU urgelöscht aber es hat sich nicht viel geändert.SF und BF leuchten immer Rot ich habe eigentlich 2 versionen(V2.0 und V2.6) von CPU 314-1AG13-0AB0 und ich gehe davon aus,dass die V2.6 die bessere ist. eine komplette Hardware Update habe ich gerade gemacht ohne erfolg. so sieht meine Hardware Konfig aus. Bitte schauen sie genau der Aufruf von FCs an, vielleicht ist da irgendwas falsch besten Dank Celiok DateianhangScreenshot.pdf (76 Downloads) |
13.02.2008 14:49 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
OK.... Zuerst mal "KEINE PANIK"! Zwei Fragen... Kannst Du die CPU und die MMC Urlöschen? Wenn ja tue dass bitte! Wenn die CPU und die MMC leer sind lade bitte das Projekt nochmal. Wegen der Device Name Vergabe... Du mußt dafür mit dem PC am Ethernet angeschlossen sein das den Controller und das Device hat, also an dem Switch. Dort kannst Du über HW Config die Baugruppe suchen und parametrieren. Hier ein Link für die Inbetriebnahme von PROFINET IO Konfigurationen, vielleicht hilft dass etwas: PROFINET IO - Konfiguration & Diagnose Schau mal wie es geht. Viele Grüße J_Bell |
13.02.2008 16:19 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
ich kann die CPU und die MMC Urlöschen und das habe ich auch gemacht und die CPU ist jetzt im RUN sowie der CP aber beim CP sind SF und BF immer noch Rot. ich verwende kein Switch da ich nur ein IO Device habe. der Controller (CP) und der Device sind dierekt mit CrossOver Kabel verbunden. Die Überprufung und die Vergabe des Geratsnamen sind bei mir nicht aktiviert. also kann ich nicht drauf klicken. OK.... Zuerst mal "KEINE PANIK"! Zwei Fragen... Kannst Du die CPU und die MMC Urlöschen? Wenn ja tue dass bitte! Wenn die CPU und die MMC leer sind lade bitte das Projekt nochmal. Wegen der Device Name Vergabe... Du mußt dafür mit dem PC am Ethernet angeschlossen sein das den Controller und das Device hat, also an dem Switch. Dort kannst Du über HW Config die Baugruppe suchen und parametrieren. Hier ein Link für die Inbetriebnahme von PROFINET IO Konfigurationen, vielleicht hilft dass etwas: PROFINET IO - Konfiguration & Diagnose Schau mal wie es geht. Viele Grüße J_Bell |
14.02.2008 12:26 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
moin J_Bell ....Der IO Controller und der Device sind nun über Switch verbunden. wenn ich auf Nameüberprüfen geht sehe ich mein Device aber mit ein rote Kreuz(nicht vorhaden)... und wenn ich auf Gerätname zuweisen geht ist auch nichts vorhande. wie soll der PG/PC eingestellt werden? bei der CP leutet SF und BF blinkt..... wenn ich online bin sehe ich folgendes(siehe pdf) kann mir jemand da helfen Vielen Dank DateianhangScreenshot.pdf (69 Downloads) |
15.02.2008 12:10 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo J_Bell, ich habe ein Bereichlängenfehler bei dem Auruf von FCs, kannste mir vielliecht sagen was ich da falsch mache. Schau dir ma die Datei an Viele Grüßen Celiok DateianhangBereichlängenfehler.pdf (77 Downloads) |
Folgen Sie uns auf