01.03.2018 08:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 33584 Bewertung:
|
Und auch mit dem Generic Tester von Schneider funktioniert die Datei von Scorp. |
02.03.2018 19:01 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Habe das Statusprogramm erweitert, wobei man die Eigenheiten von Profilab berücksichtigen muss. Sehen wir das angehängte Programm mal als Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Aussehen. Wäre gut, wenn jemand mal Rückmeldung gibt, ob in jedem Bereich (vor allem Digital- und Analogeingänge) etwas Richtiges ankommt. Habe mein Logo nur mit Betriebsspannung und Lankabel am Netz. M.f.G. Scorp DateianhangLogostatus.zip (570 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
02.03.2018 19:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 33584 Bewertung:
|
Habe es gerade mit der LSC aus deiner ersten Version getestet. In meinen Augen ist alles in Ordnung (siehe angehangenes Video). Kleiner Tipp vielleicht meinerseits: DateianhangScorp.wmv (425 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02.03.2018 19:26:45 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
14.03.2018 18:46 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Habe in den letzten Tagen etwas an der Statusanzeige gebastelt. Herausgekommen ist quasi ein kleines Messlabor für Logo8 als Modbus-Server. Die meisten Funktionen müssten sich selbst erklären oder durch einfaches Probieren ermittelt werden können. Beschreibungen zu Profilab Expert findet man auch unter www.abacom-online.de
Installation durch Entpacken der MBLogo.ZIP und Starten der Exe-Datei im Ordner. DateianhangMBLogo.zip (585 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
5 Benutzer |
16.03.2018 11:07 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Grundsätzlich würde das auch mit mehreren Logo's gehen, die Oberfläche von Profilab ist recht einfach zu erweitern. Allerdings gibt es folgende Probleme: 1. Profilab ist ein älteres 32-bit-Programm und lahmt je nach PC auch reichlich. Zuhause habe ich eine Logo an einer Fritzbox hängen und einen 64-bit-PC mit Windows 10. Da läuft die Version recht flott und bietet bis zu 20 Messungen pro Sekunde ohne Probleme 2. Profilab stellt die Kommunikationsmodule für Modbus als Einzelbausteine bereit, die leider keinen externen Eingang für die IP-Adresse haben. Folglich muss man jeden Baustein in einer INI-Datei ändern oder in den Hardwareeinstellungen bei laufendem Betrieb. 3. Profilab wird hier nur noch zur Interaktion mit dem Bediener und zum Auslesen der Modbus-Register genutzt. Die Verarbeitung der Register erfolgt in einer selbstgeschriebenen DLL Der nächste Schritt wäre, aus der DLL ein komplettes Programm zu erstellen, aber dafür fehlen mir zur Zeit noch Kommunikationsroutinen in FreePascal. Denkbar wäre auch ein Versuch, die LibNoDave zu integrieren mit dem Vorteil, dass man die Logo auch nicht mehr als Modbus-Server konfigurieren müsste. Mal schauen, was die Zukunft bringt, Scorp P.S. Habe noch eine kleine Anleitung angehängt DateianhangMBLogo.pdf (638 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 16.03.2018 13:21:20 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf