02.10.2008 18:12 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Was soll denn der Kunde damit sehen? Wie gesagt, wenn es mehrere Eingänge sein sollen.. Statusanzeige. Gut, ist ohne Text, aber man sieht halt alle auf einen Blick. Anbei wäre mal die Idee von Zelant DateianhangText.zip (588 Downloads) |
02.10.2008 22:02 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
kann man die schaltung auch erweitern sodass man 3 meldetexte anzeigen lassen kann? bzw das mann dann nacheinander alle eingänge i1 i16 zb hat? |
03.10.2008 15:23 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
ah danke für die antwort aber ich habe ein problem aufgrund dessen das ich neuling habe ich nur das hinbekommen was als datei anhang ist der Schieberegister schaltet zwar nacheinander die meldetexte ein aber beginnt dann nicht mehr von vorne was mache ich falsch ? und es sind dann auch dann immer alle meldetexte angesteuert MFg Ever DateianhangTextv2.zip (407 Downloads) |
04.10.2008 00:19 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Ever, mal abgesehen von meiner Schaltungssammlung siehe die doch mal die Beispiele (zur Ansteuerung der Textmeldungen) im Dateianhang an... MfG Betel DateianhangSchieberegister_für_Textmeldungen_anwenden.zip (2208 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.10.2008 02:28 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
ah danke thx habs jetzte herausgefunden für alle die sich auch dafür interressieren hab ich die schaltung mal hochgeladen man kann jetzte beliebig meldetexte hinzufügen und muss nur vom Vorwärts rückwärtsschalter die einschaltschwelle ändern MFg Ever DateianhangTextv2.zip (664 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf